This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10110:通过 MCU 设置 CC CV

Guru**** 2193075 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1297262/pmp10110-cc-cv-set-from-mcu

器件型号:PMP10110

大家好、

我想将此设计用于48V、5A、250W 电池充电器、并且需要随时间(cc、CV)改变电压和电流设置点、我计划使用低成本的 ST 控制器进行监控和 LED 指示。

请建议我进行更改并进行计算

我只能使用反激式器件作为低成本 BOM 以获取信息

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    PMP10110的 CV 和 CC 环路都从 U5获取其基准。 R29和 R34设置 U5的阴极以获得5V 基准。 然后、两个 PWM 输入(J5的引脚1和3)通过以下方式定义 CC 和 CV 环路的基准(U3A 和 U3B 的引脚3和5): 例如、如果 J5的引脚1为3.3V 或5V、则 Q4充当接地短路;在本例中、R31和 R32的中心点为零伏(我们将其称为 PWM_V)。 现在 R31、C21、R30、C20和 R33正在定义一个双低通滤波器、因此、R33上的电压是 PWM_V 信号的平均值、其值为零;这意味着 V (U3A 的引脚3)= 0。 在此电压下、正如原理图中所述、转换器将提供零伏电压。  

    另一方面、如果 J5的引脚1接地、Q4关断、U3A 的引脚3上的电压将简单地降低基准 U5 (5V)、由电阻分压器 R32 + R32 + R30与 R33共同降低、 从而使引脚3达到2V。然后、如原理图中所述、在参考电压为2V 时、U3A 转换器将提供最大输出电压:30V。

    现在、通过为 J5的引脚1提供3.3V 或5V PWM 信号并使用0至100%的占空比变量、我们将分别得到 Vout = 30V 至0V。

    让我们来回顾一下:

    PWM (J5的引脚1) 占空比=  0% --> Vout = 30V

    PWM (J5的引脚1) 占空比= 100% --> Vout = 0V

    同样(CV 和 CC 两个电路的工作方式相同)、我们可以这样说:

    PWM (J5的引脚3) 占空比= 0% -->输出电流= 6A

    PWM (J5的引脚3) 占空比= 100% --> Iout = 0A

    如果您想进一步了解此电路、请告诉我。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    谢谢你,我已经了解了。

    我将实现相同的内容、并告知您结果

    谢谢!