This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:0.7Hz 截止频率的信号增益率是多少?

Guru**** 2521000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1296329/tida-01471-signal-gain-rate-for-0-7hz-cutoff-frequency

器件型号:TIDA-01471

大家好、我还有一个问题、就是这个。 当我在参考设计中检查滤波器波特图时、可以发现它可保证0.7Hz。 当我使用 这些电容值和电阻值的运放来分析波特图时、可以看到在0.7Hz 时、它使信号衰减了-2.4973dB。 难道我们不希望增益在0.7Hz 时为0dB 吗?   (-2.4973dB)不是折减一个坏值的 iepe 传感器输入在低频像0.7 ?

您还有其他改进建议吗? 提高滤波器阶数等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上仿真适用于整个信号链。 先是衰减、然后是增益级。

    BW 是-3dB 带宽、如另一个图中

    您的仿真是正确的。

    -它是可能的,有相当稳定的滤波器传递函数的组件方差,以补偿在数字域。 因此、可变的滤波器增益可在数字域内带来平坦度。

    -另一个选择是增加您的带宽,使您感兴趣的频段在1dB 带宽。 滤波器阶数中的延迟、以实现这一点。

    这一切都取决于您要采集的频率以及分辨率。

    此致、

    艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、根据具体情况、我们可能需要针对不同的低频范围进行数字校准、或者可能需要增加滤波度。 谢谢你,Ahmed!