This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:读取 PQT 状态

Guru**** 2796755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1603026/cc1312r-readout-pqt-status

器件型号: CC1312R

您好、

我正在接收一个发送器和接收器之间进行时序同步的数据包。

当 RX 命令在射频内核中处于活动状态时、是否有办法动态检查是否已通过前导码限定(已实现位同步)?

如果我不必等待找到同步字、可以节省大量功耗。 (我知道我可以读取 MDMsoft 位以检查是否找到同步字)

此致
无需更多导线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是不可能的。

    运行正常 RX 命令时没有 PQT 门控/检测。

    如果只想在 RX 中保持并等待同步是否存在前导码、则应使用 Sniff 命令。

    该命令可用于查找前导码和/或 RSSI、并且可设置为在检查通道且不存在信号/前导码时立即终止 RX。

    BR

    Siri