您好 TI,
请问一个路由器节点是否可以直接与另一个路由器节点通信? 如果可以,通信是否仍需要通过边界路由器? 如何实施? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI,
请问一个路由器节点是否可以直接与另一个路由器节点通信? 如果可以,通信是否仍需要通过边界路由器? 如何实施? 非常感谢。
Marie,您好!
谢谢你的答复, 我能否 更清楚地说明这一点。 如果我不是错的,实际上是下面的树状拓扑,我是对的吗?
边界路由器(BR) 巴西
路由器节点(RN) /\
RN1 。
/ 编号4.
RN2 / | \
/ RN5 | \
/ | 编号6
编号3. 编号7. 。
。
第8条
“对于具有直接连接(1跳连接)的设备,数据包可以直接发送到邻居。”
这是否意味 着 RN8只能将数据包直接发送到 RN6, 而 RN8不能将数据包直接发送到 RN7或其他 RN? 如果 RN8要向 RN7发送数据包,则必须通过 BR,我是否正确?
“您是否研究过多播功能? 在这里,您可以组成一组多台设备,并向所有设备发送广播数据包。”
是的 ,我尝试使用命令 ping ff05::2从边界路由器通过 pySpinel CLI ping 所有节点,但我没有尝试将数据包从路由器节点发送到边界路由器或其他节点。 TI 提供的 Wi-SUN 示例项目都基于 边界路由器和路由器节点之间的 CoAP 通信。 我知道,在使用 CoAP 时,每条通信都必须由边界路由器(CoAP 客户端)激活,因此我不知道 路由器节点是否可以主动向边界路由器发送数据包。 是否实施了任何其他示例项目边界路由器和路由器节点之间的通信不使用 CoAP? 实际上,我想知道如何 实现将数据包从 RN8发送 到 RN7。 是否有任何参考应用程序可以使用? 非常感谢。