This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Wi-Sun 路由器节点到点通信

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1067601/lp-cc1352p7-wi-sun-router-node-point-to-point-communication

部件号:LP-CC1352P7

您好 TI,

请问一个路由器节点是否可以直接与另一个路由器节点通信? 如果可以,通信是否仍需要通过边界路由器? 如何实施? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已有人被指派担任此职位,不久将返回给您并给出答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯西,

    对于具有直接连接(1跃点连接)的设备,数据包可以直接发送到邻居。 对于两台以上跃点的设备,通信需要通过 BR 进行。

    您是否了解了多播功能? 在这里,您可以组成一组多个设备,并向所有设备发送广播数据包。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    谢谢你的答复, 我能否 更清楚地说明这一点。 如果我不是错的,实际上是下面的树状拓扑,我是对的吗?  

    边界路由器(BR)            巴西

    路由器节点(RN)                /\

                         RN1        。

                         /           编号4.

                     RN2           /  |  \

                     /           RN5 |    \  

                    /                 |    编号6  

                  编号3.               编号7.      。

                                             。

                                            第8条

    “对于具有直接连接(1跳连接)的设备,数据包可以直接发送到邻居。”   

    这是否意味 着 RN8只能将数据包直接发送到 RN6, 而 RN8不能将数据包直接发送到 RN7或其他 RN? 如果 RN8要向 RN7发送数据包,则必须通过 BR,我是否正确?

    “您是否研究过多播功能?  在这里,您可以组成一组多台设备,并向所有设备发送广播数据包。

    是的  ,我尝试使用命令 ping ff05::2从边界路由器通过 pySpinel CLI ping 所有节点,但我没有尝试将数据包从路由器节点发送到边界路由器或其他节点。 TI 提供的 Wi-SUN 示例项目都基于 边界路由器和路由器节点之间的 CoAP 通信。 我知道,在使用 CoAP 时,每条通信都必须由边界路由器(CoAP 客户端)激活,因此我不知道 路由器节点是否可以主动向边界路由器发送数据包。 是否实施了任何其他示例项目边界路由器和路由器节点之间的通信不使用 CoAP? 实际上,我想知道如何 实现将数据包从  RN8发送 到 RN7。 是否有任何参考应用程序可以使用? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯西,

    是的,你是对的。 此网状网络形成为树,边界路由器为根。

    边界路由器是唯一知道网络中所有设备(即路由表)的位置和地址的设备。

    网络中的其他设备保留邻居表,他们知道哪些设备靠近根(即父设备),哪些设备更靠近根(子设备)。 但是,它们不存储在网络中与其他设备发生通信的路径。 因此,他们需要将消息发送到根部,而根部将消息发送到根部。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    谢谢你的回复。

    巴西

    凯西