This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何在路由器节点断开连接时更新 Wi-Sun 边界路由器的路由表?

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1072873/cc1352p7-how-to-update-the-routing-table-of-wi-sun-border-router-when-the-router-node-disconnected

部件号:CC1352P7
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,

在某些情况下,我需要在使用 Wi-Sun 网络进行通信时不断检查路由表以获取节点的连接状态。 因此,我对 Wi-Sun 网络执行路由表测试。

路由器节点成功连接到边界路由器后,我使用  connecteddevices 命令检查了连接状态。 之后,命令窗口中列出了所有已连接路由器节点的 IP 地址。 一段时间后,我断开了一个路由器节点并等待了30 分钟,然后我使用 connecteddevices 命令再次检查它。 我在表中找到了断开连接的路由器节点的 IP 地址。 请告诉您如何在路由器节点断开连接后更新路由表? 是否有命令可以使用? 非常感谢!

此致,

凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯西,

    Wi-Sun 网络有很长的超时时间将设备视为已断开连接。 请您在1小时后检查一下吗?

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    感谢你的回复。

    我检查了它,发现它超过了1小时,2或3小时后,我可以看到路由表已更新。 谢谢你。

    此致

    凯西