This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:TI 与其他认证供应商 Wi Sun 之间的互操作性测试

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1072797/lp-cc1352p7-interoperability-test-between-ti-and-other-certified-supplier-wi-sun

部件号:LP-CC1352P7
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我会在 TI 和其他供应商之间进行互操作性测试,请访问 https://sunmaysky.blogspot.com/2021/08/interoperability-test-between-silicon.html 。

但如果我使用另一种模式2b,即2类。 是否为强制支持模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是什么:“如果我使用另一种模式2b,第2类。 是否为强制支持的模式?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意思是我要使用模式2b,2类

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果边界路由器和设备使用相同的模式/频带,则它应该起作用。