你(们)好
环境 CCS 11.1和 Simplelink CC13x2 26x2 SDK - 5.20.0052
我正在使用 Project Zero, 启动了2次 XL-CC1312R,我启动了收集器, 在 UART 上看起来工作正常,当我尝试加入传感器并查看我 被拒绝访问的 UART 输出时,我有任何想法。
此致
大卫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
环境 CCS 11.1和 Simplelink CC13x2 26x2 SDK - 5.20.0052
我正在使用 Project Zero, 启动了2次 XL-CC1312R,我启动了收集器, 在 UART 上看起来工作正常,当我尝试加入传感器并查看我 被拒绝访问的 UART 输出时,我有任何想法。
此致
大卫
你试过 COM8吗? 根据任务3 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACSAtZnxsY4uCHgVnnjt2g__BSEc4rl__LATEST), 应使用“启动板应用 UART”。
您从哪个操作系统执行此操作?
ter 这与 UART 和计算机上的任何 COMS 无关,它可以从 UART 完美打印,这是 来自传感器中的 SSF.c 文件
否则,如果(状态== Jdllc_stats_ACCESSDENIED)
{
Cui_statusLinePrintf(ssfCuiHnale, sensorStatusLine,“访问被拒绝”);
}
/*! 设备加入访问被拒绝或以容量*/进行平移
Jdllc_Stats_ACCESSDENIED
15.4堆栈拒绝我加入网络?
收集器 CC 中似乎有一个错误