This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC-ANTENNA-DK2:如何使用天线分集选项?

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-ANTENNA-DK2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1083545/cc-antenna-dk2-how-to-use-antenna-diversity-options

部件号:CC-天线-DK2

大家好,

我有 CC-Antenna-DK2和一些启动板。 我想尝试天线多样性,但 CC-Antenna-DK2文档中绝对没有关于它的信息。 两个问题:

1-是否有使用天线多样性选项(#8和#5)的指南/教程/演示?

2-在 FH 模式下使用 TI15.4堆栈时是否可以使用天线多样性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否看到了有关天线多样性的应用说明?

    https://www.ti.com/lit/swra523

    2.是的,应该可以更改必要的射频设置,以便将天线多样性与 TI 15.4堆栈一起使用。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    感谢您的快速响应。

    1 -是的,我已经看到了该应用说明,但我认为在 simplelink 学院可能会有一些更新的内容或应用程序教程。  那么,天线的多样性是什么问题呢?

     2-有没有关于如何在 TI15.4堆栈中实现这一目标的示例,或者 swra523是否提供了有关此事的所有信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在本主题中,我们仅链接了应用说明。

    如果您有任何特定问题,请继续发布,我们将尽力提供帮助!

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢玛丽,我会深入探讨这个 问题,并按照你的建议来做。