主题中讨论的其他部件:CC3200AUDBOOST, TLV320AIC3254, CC1310, sysconfig
您好!
我正在尝试在CC3200AUDBOOST和SimpleLink CC13x2 CC26x2 SDK版本5.40 .00.40 中的EasyLink驱动程序的帮助下,在CC1352P1 LaunchPad之间实现音频数据传输。 现在,我在主板之间实现了基本的单工音频数据传输,我遇到的问题与用户在 另一线程中遇到的问题几乎相同: 我的通道容量太低,不能同时使用多个音频通道。 我的理解是,TLV320AIC3254硬件编解码器不会压缩音频数据。 下面是我关于CC1352 Launchpad上音频使用的三个问题:
1.在另一个主题中,Cl é ment表示,CC13x2/CC26x2 LaunchPad的音频SDK“今年后期,可能是10月底”。 这是在三年前 发布的,那么在此期间是否发布了此Audio SDK? 如果是,我可以在哪里找到它?
2. 我的理解是否正确,即CC3200AUDBOOST上的TLV320AIC3254编解码器不支持任何音频压缩?
3.我也开始在我的项目中实施Opus编解码器,希望它能帮助我,但乍一看,这似乎非常复杂。 在CC1352P1的CCS中编译Opus编解码器似乎是一项艰巨的任务。 是否还有其他资源(SDK,LaunchPad,Boost Pack,文档等)可以帮助我快速实现可靠的无线音频传输,而我却没有这样做?
我目前在这一主题上有点迷失,因此希望能提供任何帮助。
此致,
Alex