This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在CC1200上,从转速器模式(缓冲区中有数据)更改为转速模式所需的时间

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/617950/on-cc1200-the-neccesary-time-to-change-from-revever-mode-have-data-on-buffer-to-tranfer-mode

主题中讨论的其他部件:CC1200CC1201

大家好

是否有人知道 从 转速模式(缓冲区中有数据)切换到转速模式需要花费一定时间。

μs、测量值约为380 μ m,对吗?

我想减少这段时间,还有其他方法吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表,RX/TX周转时间为43 us。

    您如何衡量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我使用一个带有2 CC1200的集,当一个从另一个接收数据时,它读取数据,清除接收的FIFO缓冲器,然后传输其他数据,我测量传输命令STX (来自MCU)到空中电磁波的时间。 需要380μS。
    通常约为70~100μs。,我使用SmartRF设置,100kbps,无CRC。
    我有一张照片,但不知道在这条评论中包括。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在RX模式下选择STX还是选择RX ->空闲-> TX?

    待机至TX时间在很大程度上取决于是否启用校准,请参阅数据表。

    对于附件,单击右侧的“使用丰富格式”。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回答

    我上传逻辑分析器拍摄的图片。

    我认为我使用 RX -> IDLE -> TX,如您所述。

    我使用2GFSK,100kbps接收和传输。 无CRC,

    如果您对图片不了解,请告诉我:

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO1和GPIO2设置为什么?

    检查setting_CFG.FS_autocal设置,以查看在开始传输之前是否执行了校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我最近回答了这个问题。
    GPIO1和GPIO2与两个传输(或接收器)不同。 (我使用CC1201的GPIO0)