This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201EMK-868-930:频率为920.0Mhz的CC1201故障

Guru**** 2503785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/643746/cc1201emk-868-930-cc1201-trouble-with-frequency-920-0mhz

部件号:CC1201EMK-868-930
主题:CC1201中讨论的其他部件

大家好

我正在使用CC1201,它运行良好,但只有920.0Mhz,接收器灵敏度不够好,大约为-85dB。 在oe2e.ti.com/.../920Mhz_5F00_parameter.txtther频率下为-100dB

我检查了915.25 ,919.75 ,920.25 和920.6 MHz, 接收器灵敏度为100dB。

我使用了SmartRF中的几乎设置。 我在 txt文件中包括设置参数,如果有人曾经或假装要处理920Mhz,请分享结果。

在此txt文件中,我使用4字节前导码,4字节语法,9字节固定数据长度,禁用CRC,2GFSK,25kbps,12.5kHz偏差, RXFilterBW 50kHz。

无论如何,感谢您的关注。