请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1175 CC1175内是否有某种类型的ee2内存或闪存? 如果使用SmartRF Studio配置CC1175芯片,那么即使在断电后,配置仍会保持在该状态吗?
此致,
每
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们需要区分断电和断电。
如果您关闭电源然后再次打开,寄存器将具有其默认重置值。 在这种情况下,您需要重新配置寄存器,以使芯片以预定的频率,数据速率,调制格式等工作
如果关闭电源,大多数寄存器都有保留(地址0x00到0x2E)。 在扩展寄存器空间中,状态寄存器和FIFO指针没有保留。 有关详细信息,请参阅《用户指南》中的表5; www.ti.com/.../swru295e.pdf