This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350STK:多个cc1350链路-广告停止

Guru**** 2508065 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/666903/rtos-cc1350stk-multiple-cc1350-links---advertisements-stop

部件号:CC1350STK
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在使用多个cc1350传感器标签。 一对传感器标签 在BLE模式下相互通信,其中一个传感器标签随后切换到低于1 GHz的频率,传输数据包并切换回BLE模式,过程重复。 有多个此类链接在一个区域中执行相同的操作。 当单链路运行时,此功能正常。 但是,当存在多个链接时,很少设备会在一段时间后停止广告,因此 不会形成连接。 我怀疑来自多个链路的数据包之间的冲突可能导致了这种情况。 我有没有理由期望会有这样的行为呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的协议是如何建立的? 如果不知道这一点,就不可能知道您看到的是预期行为。

    您写的内容不清楚是什么会导致BLE停止。
    -我假设您实施了某种LBT (在开始传输前检查信道是否空闲)
    如果您遇到冲突,您的协议将如何处理? 它是否会重新传输,直到获得一个ACK或其他信息?