This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:多个装置无法正常工作的温度传感器,用户指南说明

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TMP007, CC2540, CC2560, HDC1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/665466/cc1350stk-multiple-units-non-functional-temperature-sensor-users-guide-clarification

部件号:CC1350STK
主题中讨论的其他部件:CC1350CC2540CC2560HDC1000

大家好,

 

客户购买了几个CC1350感应器标签,但没有一个开箱即用的温度传感器。 其它传感器工作正常。

 

他们在本页指出:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2650_SensorTag_User's_Guide?keyMatch=cc1350stk&tisearch=Search-</s>1350

 

我们声明如下:

 

本用户指南也适用于 CC1350 SensorTag。  
TMP007 IR温度传感器不再制造,2017年6月以后生产的传感器标签上未安装。 自CC2640STK 1.5。  

 

我们是否只是更换了传感器,或者您能否让我了解有关此陈述的更多信息?

 

谢谢!

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据上述声明,如果传感器标签在2017年6月之后生产,则传感器标签上没有温度传感器。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Billy:

    SensorTag上的其他几个传感器也包括温度测量。 我认为SensorTag应用程序使用来自BMP280的温度数据专门报告环境温度。

    此致,
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您拥有CC2540 USB加密狗或CC1350/CC2560或2560或CC2640R2 Launchpad (并在Windows上工作),则可以使用BLE设备监控器来检查来自备选温度传感器(BMP280,HDC1000)的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Fredrik和Jomar的帮助。

    比利