主题中讨论的其它部件: CC2650, CC1350
您好,
我想建立一个Start拓扑网络,该网络由4个外围设备(CC1350STK)组成,该网络通过USB连接到PC的中央节点(CC2650启动板)连续发送加速计数据(每100毫秒)。 重要的是,中心设备应该能够同时连接到四个外围设备,以便它们可以通过蓝牙发送加速计数据。我在CClaunchpad上刷了Hostest应用程序的固件,并且我能够通过BLE设备监视器将1xCC1350 Sensortag与中心设备(CC2650)连接 和以接收数据。 然后,我想添加更多外设,最多4个,但在Central上安装了HostTest固件,但不能同时与外设进行多个连接。 因此,我写信给TI支持部门,他们建议将固件多角色用于CC2650启动板,以便中央节点能够同时与PuTTY或BLE设备监视器或BTool组合使用多个连接。 我尝试了一下,但我只与PuTTY连接,问题是IAM无法从外围设备接收传感器数据。 您知道如何创建这样一个网络,其中4个外围设备可以连接到一个中心,并且能够发送传感器数据,以便我可以在屏幕上显示它吗? 我看了一下,但在TI上找到的信息不完整。