This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:晶体是否影响谐波?

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1201, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/579815/cc1200-does-crystal-affect-harmonics

部件号:CC1200
主题中讨论的其他部件:CC1190CC1201

我目前正在生产使用CC1201 + CC1190的射频模块。 CC1201采用40MHz EPSON晶体设计。 我们的制造商指出,EPSON晶体的交货时间非常长,因此建议使用ITTI晶体。 ITTI晶体的规格与EPSON晶体相同。 但是,当测试实验室对使用ITTI晶体的模块进行辐射测试时,第2次和第9次谐波更高,导致RF模块未通过测试。

我的问题是,所选晶体是否会影响载波频率中的谐波强度? (或者更正式地说,PLL输入的上升/下降时间是否影响PLL输出的上升/下降时间?) 我的印象是,在PLL锁定晶体频率后,载波频率的“形状”将由PLL而不是晶体来定义。 有人能就此发表意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于CC1200 + CC1190,谐波将在很大程度上由CC1190部分设置。 CC1200部分的谐波将由CC1200和CC1190之间的SAW滤波器衰减。 由于PA的设计,CC1190将产生谐波,而从PA输出到天线的滤波器必须将这些谐波滤出。 请注意,对于ETSI合规性,使用一个缺口来衰减2.harmonic。 对于此槽口,对于定义槽口的零部件,使用精密公差非常重要。

    换言之,我看不出xtal的变化会对谐波产生怎样的影响。 我假设您所看到的是大量的变化。

    为确保这一点,您是否可以选择一款同时使用EPSON和ITTI xtal测试的主板?