This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:1111:CC1110在多大程度上能够驱动不匹配的负载而不会造成损坏或可靠性问题?

Guru**** 651100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1099519/cc1110-cc1111-to-what-extent-is-the-cc1110-able-to-drive-mismatched-loads-without-damage-or-reliability-issues

部件号:CC1110-CC1111</s>1111

您好!  我有兴趣了解 CC1110在多大程度上能够以437MHz的频率驱动不匹配的负载,而不会造成损坏或可靠性问题。 假设应用电路中433 MHz的天线被复杂负载所取代,ZL=RL+jXL。 在SoC受损和/或停止可靠之前,此负载在多大程度上(就复杂反射系数等而言)偏离50欧姆?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZL可以是Smith图表中的所有负载,而不会损坏SoC。 如果不匹配,天线的效率将会很差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这正是我所需要的。 我的问题已解决。