This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:TI_Wisunfantund命令行有时错误

Guru**** 633805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1098385/lp-cc1352p7-ti_wisunfantund-command-line-sometimes-wrong

部件号:LP-CC1352P7

大家好,

我正在Linux主机上运行wisunfantund并使用一些命令

  • 获取连接的设备:每次运行该命令时,即使连接的设备数量保持不变,也会显示不同的结果
  • 获取dodagroute和获取dodagroutedest不会显示与文档相同的预期结果  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)您运行Get Connected devices命令的频率是多少? 如果您多次调用此命令而没有时间间隔,则可能会导致问题。

    2)运行dodagroutetest时,网络中连接了多少台设备?

    3)您使用的是哪个版本的SimpleLink SDK?

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)在初始命令2分钟后调用Get Connected devices命令。

    2) dodagroute显示所有已连接的设备。

    3) SDK版本5.40

    另一点需要考虑的是"撤销"命令。 我用它从网络中删除了一个设备。 但是,该链接仍保持不变。