This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200 - 625kSPS 4GFSK 最大频率偏差设置

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1104212/cc1200-cc1200---625ksps-4gfsk-maximum-frequency-deviation-setting

器件型号:CC1200

您好!
我们将在 fc=169MHz 和 Fxtal = 40MHz、功率= 0dBm 的高性能模式下使用625kSPS 4GFSK 进行实验。 是否有人可以帮助我设置最大频率偏差? 此外、是否需要特别注意任何设置?

谢谢、
Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    一般而言、我建议您遵循数据表。 我已经指派了一个人员来回答您的问题、请在下周跟进。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    有几个因素会影响这一点。 您可能已经在执行此操作、但在此使用 SmartRF Studio 7进行实验将非常有用、因为它会标记不可能出现错误的组合。

    最大 f_dev

    查看    SWRU346B (CC120X 低功耗高性能低于1GHz 的射频收发器)的第12节(寄存器说明)(修订版 b)): https://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf   对于 DEV_M 和  DEV_E、最大 f_dev =~1.2MHz

    调制指数

    但是、还需要考虑其他因素。  对于4-GFSK、内部符号的调制指数应为>= 1/3。 较低的调制指数将显著降低灵敏度。

    接收器带宽

    主要因素可能是 RX BW。

    RX BW > SBW + (4 * XTALppm * RF Frequency of Operation)
     您的信号带宽(SBW):
    SBW = 2∗Fm + 2∗Fdev
    其中:
    • Fm是最高调制频率。 2 ∗ Fm=符号速率
    • Fdev频率偏差。 2∗Fdev =频率间隔
    如果 您需要对此进行更多澄清、SWRA122D (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度)可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/swra122d/swra122d.pdf (尽管这适用于 CC11xx、但晶体频率误差的计算原理相同)。
    当您扩大 RX BW 时、本底噪声越高、灵敏度就会降低。 可接受的内容将取决于您的应用。

    最大 RX 滤波器带宽

    请注意(来自 SWRU346B): RX 滤波器带宽不应设置为高于1666.7kHz。

    其他有用资源

    您可能还会发现 SWRA682 (Finding Settings for New Phys for the CC13x0 and CC13x2 Family)非常有用(即使它是针对另一个 CC 系列器件编写的、但有许多相同的原则适用): www.ti.com/.../swra682.pdf
     SWRA479A (实现最佳无线电范围)中的表2: https://www.ti.com/lit/an/swra479a/swra479a.pdf 列出了各种器件和数据速率的灵敏度级别。
    此致、
    Zack