请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 您好!
我们将在 fc=169MHz 和 Fxtal = 40MHz、功率= 0dBm 的高性能模式下使用625kSPS 4GFSK 进行实验。 是否有人可以帮助我设置最大频率偏差? 此外、是否需要特别注意任何设置?
谢谢、
Pawan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将在 fc=169MHz 和 Fxtal = 40MHz、功率= 0dBm 的高性能模式下使用625kSPS 4GFSK 进行实验。 是否有人可以帮助我设置最大频率偏差? 此外、是否需要特别注意任何设置?
谢谢、
Pawan
大家好、Pawan、
有几个因素会影响这一点。 您可能已经在执行此操作、但在此使用 SmartRF Studio 7进行实验将非常有用、因为它会标记不可能出现错误的组合。
查看 SWRU346B (CC120X 低功耗高性能低于1GHz 的射频收发器)的第12节(寄存器说明)(修订版 b)): https://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf 对于 DEV_M 和 DEV_E、最大 f_dev =~1.2MHz
但是、还需要考虑其他因素。 对于4-GFSK、内部符号的调制指数应为>= 1/3。 较低的调制指数将显著降低灵敏度。
主要因素可能是 RX BW。
RX BW > SBW + (4 * XTALppm * RF Frequency of Operation)
SBW = 2∗Fm + 2∗Fdev
Fm
是最高调制频率。 2 ∗ Fm
=符号速率 Fdev
频率偏差。 2∗Fdev =频率间隔