您好!
我想知道升级 Wi-SUN FAN 网络有多容易? 示例:如果我想添加更多网关、边界路由器和终端节点。
-kel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道升级 Wi-SUN FAN 网络有多容易? 示例:如果我想添加更多网关、边界路由器和终端节点。
-kel
您好!
是的、应该可以将传感器连接到路由器节点。
在 SDK 中、我们提供了您可能感兴趣的 CoAP 节点示例。 这是一个完全嵌入式解决 方案、即 WiSUN 路由器节点、具有 CoAP 应用层、用于从边界路由器控制节点器件上的 LED。
请您详细说明一下这一点。
[引用 userid="49872" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1110711/lp-cc1312r7-wi-sun-fan-qr/4116562#4116562"]扫描将路由器或终端节点连接到网络的代码[引用/引用引号]。网络发现和加入过程也由规范定义。
堆栈用户指南对此进行了说明。
这由边界路由器和路由器节点/CoAP 节点应用自动处理。 要了解这种行为、可能需要设置 Wi-SUN 网络。 您可以通过这个 Simplelink Academy 来设置 Wi-SUN 网络。
dev.ti.com/.../wisun_fundamentals.html
此致、
SID
我所说的是、例如、您使用智能手机扫描路由器条码或 QR 码、以便它可以加入网络。
-kel