请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC-天线-DK2 尊敬的 TI 团队:
板上的3号板应该是双频带868MHz-2.4GHz。 当我测量此板的 S11时、我会选择2.0GHz (和4.7GHz)的频率、这与2.4GHz 非常远、而且868MHz 的频率也没有。
(当然 、我测量了2个不同的套件、但它们都给出了完全相同的结果)
这是否意味着用户需要确定自己的调整适应以使这些频率恢复到868和2400MHz ?
我知道这是一款 Fractus 产品、但您在电路板上放置了5个组件、 我想这些组件的目标是对预期的双频带频率进行调优。
此致、
TD