我已经构建了很多'CC1120射频板'、它们是 TI 推荐的434MHZ 设计的准确副本。 我将它们连接到我们设计的 RX 和 TX 板。 它们工作得相当好、非常可靠。 有时、(我有3个)我有板在发送数据包后很快停止工作。 重置射频芯片、它传输几个数据包并停止。 除非芯片复位、因此绝不会在 CS 再次复位后变为低电平。
经过调查后、所有3个都有相同的现象。 停止前、CS 变为低电平、因此30ms 左右内不会跟随。 所有其他板(工作板)、因此几乎跟随 CS、如果不是立即如此。 射频板出现问题。 因此、我知道它是板。 我不知道器件是否有问题、但一切看起来都不错。 我可以将这3块板扔进垃圾桶并继续操作、但在我这么做之前、我认为有人可能需要看一些东西。 奇怪的是、3个板(~100中的)具有相同的问题。 因此、它通常与同一个问题类似。 有什么想法吗?