This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1352P7 -立体光编码

Guru**** 654100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1118917/launchxl-cc1310-cc1352p7---stereo-opus-encoding

您好!

我已成功重新绑带音频插件以启用立体声支持。 我尝试运行的代码与单声道音频相同、只需更改通道编号、但 opus_encode 返回两个字节的编码长度。 返回的长度似乎是 CELP 库的一些错误输出。 除了使用 allow_Stereo define 重新构建外、是否还有其他东西可使立体声编码起作用?

谢谢

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我完全不熟悉音频插件、但从文档(Opus Library:Opus (TI.com))中可以看到:

    为了支持 SimpleLink 器件、TI 优化的实施方案仅支持 Celt 编解码器。 与 Silk 和混合模式相关的任何内容都不受支持。 原始实现和文档可在 Opus Codec 网站上找到

    此外、可选构建选项进一步将功能减少至:

    • 单声道
    • 20ms 帧
    • 复杂性设置<= 3.