主题中讨论的其他器件:CC1101、
您好!
我应该为新的专有射频协议设置什么白化配置?
我不需要与 CC1101兼容、因此我认为可以同时使用 CC1101兼容和 PN9、但在我的情况下哪一个(或其他一些)更好?
此致、
Dimitar Devedzhiev
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Dimitar、
据我所知 、在这种情况下、没有"长整型"定义; 如果您有频繁的零或1序列、则可能会看到启用白化的优势、即您需要在应用中测试这一点。
缺点是 SmartRF Studio 中的默认设置是我们建议的设置、并且已经进行了最广泛的测试、因此偏离这些设置会带来风险(无论多么微小)。
此外、 e2e.ti.com/.../cc1120-communication-problem-with-cc1020: 上的"在传输前对数据进行白化要求接收器在输出接收到的数据之前撤消白化。" 因此、如果您有一个用例、其中并非所有接收器都能保证启用数据白化、则会遇到问题。
我怀疑、在这种情况下(根据您提供的信息)、您可以在不发现缺点的情况下启用白化、尽管我们当然始终建议对其进行测试以进行检查。
您可能会发现、TA12012在本主题中接受的答案提供了一些额外的见解(: e2e.ti.com/.../cc1120-cc1120-4gfsk-whitening-option-question)
此致、
Zack