大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
传感器控制器下使用的引脚不能用于主参考程序。 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
传感器控制器下使用的引脚不能用于主参考程序。 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
客户端是否说 MCU 上运行的应用程序由于传感器控制器中断而唤醒,并且一旦调用 Clock_getTicks(),系统就会复位? 这对我来说听起来很奇怪。 但是、我对客户使用案例没有足够的详细信息来表明潜在的问题。 如果他们可以提供最小的应用程序来显示此问题、我们可以帮助进行调试。 但是、由于信息太少、很难确定问题的根源。
此致、
高斯图
您好、Fausto、
[引用 userid="522356" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1124566/launchxl-cc1310-sensor-controllers/4175241#4175241"]如果他们能够提供最小的应用程序来帮助调试此问题,[引用/引用]请参阅原始应用:
timer0Start(TIMER0_MODE_PERIODICAL, 30000, 1); //2.5ms //fwGenAlertInterrupt(); //gpioSetOutput(AUXIO_O_LED); //Output high //gpioEnableInputBuf(AUXIO_XS_LED1); //U16 i=0; //if(state.counter == 0){ // timer0Wait(); // timer0Start(TIMER0_MODE_PERIODICAL, 240, 0); //10us // for (U16 n = 0; n < 50; n++) { //2ms // timer0Wait(); // U16 z; // gpioGetInputValue(AUXIO_XS_LED1;z); // if(z==1){ // //i=i+1; // //if(i>5){ // fwGenAlertInterrupt(); // n=50; // //} // } // } // gpioDisableInputBuf(AUXIO_XS_LED1); // gpioClearOutput(AUXIO_O_LED); //Output low //} //if(state.counter == 0){ // timer0Start(TIMER0_MODE_PERIODICAL, 240, 0); //10us // for (U16 n = 0; n < 300; n++) { //3ms // timer0Wait(); // U16 z; // gpioGetInputValue(AUXIO_XS_LED1;z); // if(z==1){ // fwGenAlertInterrupt(); // n=300; // } // gpioDisableInputBuf(AUXIO_XS_LED1); // } //} //fwScheduleTask(1);
谢谢、此致、
樱桃
您好、Cherry、
很抱歉耽误您的时间、过去两周我没有机会访问电子邮件或 E2E。
我无法立即看到仅由传感器控制器使用的 AUX Timer0与使用操作系统内部时钟的 TIRTOS Clock_getTicks()调用之间的任何相关性。 在 MCU 侧有一个简单的客户应用程序(上面仅共享传感器控制器代码)也很重要、这样会触发问题。 如果他们可以为我们提供重现问题的步骤、我们可以尽最大努力帮助我们进行调试。
我还有两个问题:
-为什么会注释出传感器控制器中的大部分代码? 不需要执行注释代码来触发问题?
客户使用的是哪个 simplelink SDK 版本?
此致、
高斯图