主题中讨论的其他器件: CC1101
您好!
我想嗅探 CC1310发送的原始数据包、包括 CRC、UW、前导码。
我有两个 LaunchXL 板、因此可以将其中一个配置为 TX、将另一个配置为 RX 以进行监听。
您能否为这种监听提供任何代码/应用程序?
我的主要目标是"逆向工程"并验证 CRC 和 FEC (CC1101兼容)。 编码、我确信我知道如何模仿它
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想嗅探 CC1310发送的原始数据包、包括 CRC、UW、前导码。
我有两个 LaunchXL 板、因此可以将其中一个配置为 TX、将另一个配置为 RX 以进行监听。
您能否为这种监听提供任何代码/应用程序?
我的主要目标是"逆向工程"并验证 CRC 和 FEC (CC1101兼容)。 编码、我确信我知道如何模仿它
谢谢
MCE_GPO0和 MCE_GPO1信号可输出到 PIT 以查看进出调制解调器的数据。
更多 详细信息、请参阅《将射频内核信号路由到物理引脚—SimpleLink CC13x0 SDK 专有射频用户指南》2.60.00文档。
CC1310 CRC 和 FEC 与 CC1101兼容、因此无需进行任何反向工程即可使两个器 件相互通信。
从 CC1101迁移—SimpleLink CC13x0 SDK 专有射频用户指南2.60.00文档
Siri