This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何使测量脱离抑制?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1061316/cc1310-how-can-i-take-meausure-off-consuption

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

大家好、我想测量 C1310器件的实际功耗、我使用了哪些引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下应用手册: www.ti.com/.../swra478

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有一个万用表。 我没有函数发生器。 我应该将 GND 和3V3中的导线连接到发电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要函数发生器(请参阅应用手册)  

    您还可以使用 CC13x2 Launchpad 上的 Energytrace 进行测量、如所述。

    我链接到应用手册的原因是电流消耗不是静态的、如应用手册中的图形所示。 这意味着万用表不会为某些测量提供准确的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要探测什么是能量迹线、但我有 CC1310不是 CC1312、还是等效的? 如果该器件不能使用该应用、我将万用表连接到 GND、而3V3不能连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试使用 Energy Trace、但不起作用。 按“播放”按钮时,会话停止,不采取措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有 XD110端口、3V3和 RXD 跳线连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须将 Launchpad 与 EnergyTrace 配合使用。 CC1310 Launchpad 不支持 EnergyTrace。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,  我用 GND 和3V3连接万用表,不是? 我移除了函数发生器配置等所有跳线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个示波器、连接与信号发生器的配置相同? 我移除了所有跳线并将导线连接到 GND 和3V3中?

    请回答万用表和示波器的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 Launchpad 上进行测量、是的、这听起来是正确的。 如有疑问、请提供您的设置图片。