This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1175:器件供货情况一般

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1054701/cc1175-part-availability-in-general

器件型号:CC1175

你(们)好

一般而言、电子产品的使用情况是一种混乱的情况。

CC112x/7x 的可用性更是一团糟。

同时、我有一个玻璃杯、尝试预测到2023年甚至更远的时间。 根据它、我们尝试获取材料- CC 是其中最糟糕的部分、因为我们将其设计成80%的器件、甚至是最大的干扰对象也不会给出任何坚定可靠的交付日期- Mouser、例如、从今年4月开始推迟订单 交货日期为"3/2022"至"3/2023"。
几周前、我试图与我们的当地 TI 代表联系、但他无法为我提供任何帮助。
他建议在 TI Webstore 中提出"在可用时通知"请求。 我想把它放在隔壁超市的黑板上会有同样的效果…

具体:TI 的任何人能不能告诉我有关交付情况的更确切的信息? 我认为 TI 有自己的制造厂、不依赖于大公司。
这可以持续多长时间、您将为我们的小客户做些什么(是的、我的数量不超过100、000件。 每年)?

Thx

GGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GGA、  

    是的、这对我们的行业来说是一个困难的情况。 即使我们同时拥有用于晶圆和组装/测试的内部和外部晶圆制造厂、我们也无法完全满足需求。 我们正在不断提高吞吐量、并在线上带来显著的新产能、例如刚刚结束的对 Lehi Fab 的收购。  

    短期而言、我们看到 TI store 的可用性有所提高、并正在努力进一步提高可用性。 另一种方法是与您的分销商合作、尽可能提高您的订单的排名。  

    此致、

    Peder