This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:使用固定 LT FIFO 发送大于64字节的数据包

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1051374/cc430f5137-using-fixed-lt-fifo-to-transmit-data-packet-size-greater-than-64-bytes

器件型号:CC430F5137

你好

我在 Code Composer Studio 上使用 Fixed_LT_FIFO 代码、并且不熟悉微控制器编程。 我 使用了 EM-CC430F5137-900评估板和 MSP_FET 闪存仿真工具进行调试。 我的问题是、我是否可以使用 Fixed_LT_FIFO 代码来传输大于缓冲区大小的数据包。 我的基本想法是创建一个大小为100字节的数据包、并在 P1.7 (ButtonPressed)上的每个中断处传输50个数据包。 我想介绍一些延迟。 如果有人能够分享他们的想法、那将是很棒的。  

Fixed_GT_FIFO 代码无疑有助于发送和接收大小为100的数据包。 但是、我担心计时器中断会导致一些复杂问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Puneeth

    我们能否将该线程组合到您的另一个线程中? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以这样做。