This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:如何校准这些电路板上的电流测量?

Guru**** 2796865 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1021545/launchxl-cc1352p-how-to-calibrate-the-current-measurement-on-those-boards

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

EnergyTrace 数据表中指出、这些电路板上的电流测量实际上非常精确。 但是、为了使这些测量在文档中有效、我们需要将测量校准为 NIST 可追溯的已知精确基准。 TI 是否有推荐的协议/参考?

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Energy Trace 信息的登录页面位于 :https://www.ti.com/tool/ENERGYTRACE

    影响电能测量精度的因素:

    电能测量电路直接由 USB 总线电压供电、因此对 USB 总线电压变化很敏感。 校准期间、定义了一个单个直流-直流充电脉冲的等效电能、此等效电能取决于 USB 电压电平。 为了确保良好的可重复性和精度、请直接从活动的 USB 端口为调试器供电、并避免使用总线供电的集线器和可能导致压降的长 USB 电缆、尤其是当其他消费类产品连接到 USB 集线器时。 此外、用于生成基准电压的 LDO 和电阻器以及校准电路中的电阻器在温度范围内具有特定容差和 ppm 速率、这也会影响电能测量的精度。

    如果您有已知的精确负载、则建议进行测量并补偿由上述影响因素导致的增量。

    此致、

      Richard