大家好、德州仪器
我们在六层射频电路板上使用 C1120芯片、该电路板具有馈送1W PA 谐波滤波器和 Tx/Rx 开关的射频输出。
我们通过 SPI 至 Tx 模式 FSK 以及最初馈送到 PA 的芯片生成 FSK 来配置 C1120。
为了识别/隔离问题、PA 已通过自己的3V3电源进行隔离、PA 当前与自己的射频源隔离运行。
。 射频输入和输出直接焊接到射频电路板输入/输出
C1120输出直接进入频谱分析仪进行显示。
PA 输入直接来自10dBm 的外部信号发生器。 匹配后、PA 输出立即连接到衰减器、然后连接到频谱分析仪。 PA 距离 C1120约3cm。 充足的镀通孔。 共面50欧姆跟踪。 接地平面
问题顺序。
PA 已加电(RF 关闭)。
C1120微控制器已加电。 C1120通过 SPI 设置为 Tx。 在示波器上监控 SPI 交换。
在频谱分析仪上监控 C1120射频输出。
一旦 PA RF 被打开、C1120进入 Rx/IDLE 模式?。 OUT 测试频率为450MHz。
C1120射频输出似乎关闭。 C1120 TRX_SW (PIN18)从低电平变为高电平、这表明 C1120决定进入 Rx 状态。 继续发送 SPI 命令、但 SPI MISO (主器件输入从器件输出)停止发送数据并变为低电平-仅停止。
我的假设是在 C1120内部有一个敏感的 RSSI 对数放大器、该放大器接收 PA 泄漏射频、而 C1120决定当射频泄漏到 C1120内部对数放大器时它将进入接收模式。
我们可能不合理地期望从1瓦 PA 获得足够的隔离、而电压摆幅泄漏到 C1120内部、因为芯片实际上并不是 EMC/EMC 隔离。 已遵循所有去耦规则、埋入的接地层的一侧为射频、另一侧为电源和慢信号。
每个 SPI 线路都有一个10MHz 滤波器。
我们希望您能就射频泄漏到 C1120内部对数放大的理论提供一些讨论/推测、这会导致模式更改为接收器模式。
需要通知我了解更多信息? 附加的草图。
期待收到任何建议。
谢谢。 Peter。