尊敬的 TI 朋友:
我们在读取 RSSI 寄存器时遇到了一些问题。 我们通常知道、8位的 RSSI_11_4 在-128dBm 到127dBm 范围内的精度为1dB、而其值遵循2的补码。 当我们尝试读取该寄存器时、即使我们使用受控衰减器更改了损耗、也没有任何意义。 同时、我们尝试从接收到的数据包状态字节1中读取 RSSI、其值最终以1dB 的精度感知到我们。 简而言之、我们有一个来自附加字节的合理 RSSI 读数、但不是来自 RSSI 寄存器。
想知道什么可能是错误的吗? 有什么建议吗?
朱元辰