This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 420Mhz 至470MHz RF RSSI 值测量

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC113L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1030602/420mhz-to-470mhz-rf-rssi-value-measurement

主题中讨论的其他器件:CC1310CC113L

你(们)好! I`m Eugenio Mercol,阿根廷。 我和`m 的开发人员需要有关"基于射频的微处理器系列"的支持、我可以将其用于我的应用?

项目规格

它应该是具有 CC430、CC310等系列集成射频的微处理器,或者您建议我使用的微处理器。 我需要成本尽可能低且对我的项目具有足够优势的模块。

目前我使用的是 HoppeRF 模块"RFM69"和 ATMEL328、它具有适用于我的应用的大量功能、因为它是一个收发器模块、我只需要一个接收

器项目详细信息。

*我需要在5分钟内读取以50mT 半径(在420Mhz 至470MHz 的频率范围内)在空气中出现的 RF 信号的 RSSI 值并停止读取。
在一个闭环软件中、从中心频率= 420开始读取、并将频率增加2MHz、我必须在每个增量期间读取 RSSI 值并将其与一个变量的固定值进行比较。
我再次将频率增加3MHz 并重新读取 RSSI 值、直到达到470MHz。
在470MHz 时、我将频率值重置为420Mhz。
当任何频率和任何周期中的 RSSI 值超过一个存储在全局变量中的固定设定值时、一个数字输出必须被设定为高电平5秒、然后这个数字输出必须被转换为低电平。
频率扫描和 RSSI 读取的每个周期最多需要2至3秒 

您可以在随附的文档中看到该图。

规格:

1*-不能读取任何数据

2*-仅用作接待员

3*-绝对不会像变式器一样使用

4*-不能读取、确认或验证打包的数据。

5*-仅读取航空无线电50米内出现的 RF 信号的 RSSI 值、范围介于420至470 MHz 之间

6*-未请求低功耗抑制

7*-要求使用极低成本微处理器。

问题:

根据所有这些信息、我的项目的最佳系列 miocroprocessor 选项是什么?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您需要微控制器、则 CC1310可满足您的需求。 如果您只需要收发器、您可以查看覆盖您所需频带的 AC CC1101E。 一种更便宜、仅接收器的替代方案是 CC113L、但它不支持470MHz、因为它限制在 387-464MHz。  

    Simon