This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:前端模块的 TX 电源问题

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: WI-SUN, CC1312R7, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1134442/cc1312r7-tx-power-issue-with-front-end-module

器件型号:CC1312R7
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

 

我们目前正在开发基于带前端模块的 CC1312R7的 Wi-SUN 解决方案。  

硬件团队将前端设计为用于 RX 操作的外部偏置、单端模式 RFN 和用于 TX 操作的 RFP。

最初使用 SmartRF Studio 7时 、我们分别针对 RFN RX 和 RFP TX 使用"自定义目标配置"来配置电路板。

在调制 TX 期间、我们大致观察到频谱分析仪上的预期 TX 功率~30dBm。

接下来、使用 CCS 12和 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29、我们启动了一个示例项目 rfDiagnostic 并使用 SysConfig 设置自定义电路板配置。 有关 rfDiagnostic 固件源 code.e2e.ti.com/.../cc1312r7_2D00_rfdiagnostics_2D00_firmware.zip、请参阅随附的 zip 文件

在 swra640g.pdf 之后、我们已将前端设置为单端 RFN、并在 SysConfig 的应用程序覆盖宏中添加了 ADI_HALFREG_OVERRIDE (0、16、0x7、1)。 当我们在调制 TX 测试模式下运行 rfDiagnostic 时、我们仅观察到~15dBm 的 TX 功率。 当我们尝试删除 ADI_HALFREG_OVERRIDE (0、16、0x7、1)时、我们观察到 TX 功率没有变化。  

请建议如何正确设置 RFN RX 和 RFP TX 的固件。

此致、

Alex