This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R 射频频段

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1001276/cc1352r-cc1352r-rf-frequency-bands

器件型号:CC1352R

您好!  

我正在寻找涵盖385.5MHz 频段的器件、我在下面看到了线程。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/985074/cc1201-sub-1-ghz-forum?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=358.5MHz#

建议使用 CC1352R、但这并不清楚。

CC1352R 支持以下频段。  它支持359MHz、但358.5MHz 不在频带内。

143-176、287-351、359-439、431-527、861-1054、 1076-1315、2360-2500 MHz

但是、由客户开发的接收器频率为358.5000MHz±500Hz。

CC1352R 是否 支持358.5000MHz?  如果无法实现、请推荐其他器件。

我找到了它、但它不在 TI 低于1GHz 的产品中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要通过哪些应用程序以及哪些法规?

    此致、

      Richard