Other Parts Discussed in Thread: CC1310
您好!
我正在开发基于设备的“SimpleLink 低于1GHz 传感器到云”,我遇到了问题。 我将描述我拥有的内容
-我以“simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23”为基础进行开发。 我有一个“网关”板、一个“传感器”板和一个“协处理器”板。
-在 SDK 中,我举了一个示例“sensor_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs”,现在我正在为我的任务重新执行它。
-基于 cc1310开发的传感器板。
传感器板处于睡眠模式。 在主板向网关发送“我的消息”后,计时器唤醒主板。 网关在收到“另一条消息”后接收并处理“我的消息”。
我的问题
在传感器应用程序中、我不接受来自网关的响应。 在网关侧的日志中,我获得 代码“MAC_NO_ACK”
下面是网关侧的消息日志
从传感器传输到网关的消息
52.900:00000000:Fe 35 42 85 02 01 00 00 00 00 00 00 02 34 12 |.5B .......... 4.|
52.900:00000010:00 00 00 00 00 2D 47-28 00 06 00直流交流直流|… -G(... |
52.900:00000020:46 00 C4 60 33 33 33 33-33 33 33 33 05 03 CF | F.`3333333333333....
52.900:00000030:03 00 02 00 00 14-00 AC |......... |
从网关传输到传感器的消息
52.903:00000000:Fe 25 22 05 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dc ac 02 |.%".......... |
52.903:00000010:8001 00 33 33 33-33 33 33 33 05 03 00 |…333333333333333333333333339339339339333....
52.904:00000020:00 00 02 00 00 15-01 E1 |......... |
来自协处理器的确认
52.910:00000000:Fe 01 62 05 00 66 -|..b.f |
从传感器传输到网关的消息
53.033:00000000:Fe 10 42 84 E9 80 73 5e-28 00 3f 00 03 00 00 00 00 |.. B... s^(..?.. |
53.033:00000010:32 00 00 b4 -|2.... |
为什么在最后一条消息中我得到代码“E9”? 我出了什么问题?