This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1175:在 TX 之后 CC1175无法进入睡眠模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/880190/cc1175-cc1175-fails-to-go-to-sleep-after-tx

器件型号:CC1175

您好!

我们有一个类似的问题  、就是在发送 SPWD 命令后 CC1175不会进入睡眠模式。

到目前为止、我们已经完成了执行 SRES 来重置芯片并发出 SPWD 命令的工作。 是否有更好的方法? 在上一帖子中找到了什么修复?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布发送 SPWD 选通的 SPI 通信图、并显示在发送 SPWD 选通后 SPI 上没有发生任何其他情况。

    发送 SPWD 选通脉冲时、您是否有电源电流图?