目前的版本 SmartRF Studio 7似乎不支持 CC1070 -我需要 SmartRF Studio 6。
我下载并安装 了 Setup_SmartRF_Studio_6.13.1.exe
但是、当我运行它并选择 CC1070时、我会得到:
这在64位 Win7-Pro 上。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们必须对此进行研究。 问题可能是驱动程序到并行端口驱动程序。 如果我尝试在 PC 中启动 SmartRF Studio 6、则会出现相同的错误。
我假设这与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/876905?有关我们是否可以在不启动并运行 SmartRF Studio 6的情况下以某种方式为您提供帮助? 如果这与我提到的情况相关、我假设您不需要查找 CC1070的设置、而是更多地查找代码转换的输入?
[引用 user="ter">我假设这与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/876905?有关[/报价]
是的、是的。
ter 说:我们是否可以在不启动并运行 SmartRF Studio 6的情况下以某种方式为您提供帮助? [/报价]
当前代码的设置与载入 “魔数”一样,我只是希望使用 SmartRF Studio 6来解码它们...
谢谢。
数字是
{0x0F、0xF0、0x8F、0x3D、0x70、 0x23、0x39、0x3D、0x70、0x23、 0x39、0x44、0x03、0x9B、0xBA、 0x58、
0x65、0x57、0x31、0x28、0x21、 0xB0、0x07、0x04、0x02、0xAE、 0x7C、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00};
这似乎包括记录为"未使用"的地址值-同样、它只是一个"魔数"的加载、没有任何解释。