请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1150 大家好、
我的客户是 CC1150的大规模产品、他们必须知道
XOSC_Q1输入的 CC1150最小值。
因为它们将更改具有输出的新振荡器
最大峰峰值振幅为1V 的正弦波。
有人告诉我、CC1150是一个最小数的正弦波
输出电压范围。
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.