This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:支持470MHz 并与 CC1310兼容的射频收发器

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310, CC1100E, CC1200, CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/951099/cc1310-rf-transceiver-that-supports-470mhz-and-is-compatible-with-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1101CC1100ECC1200CC1120

大家好、

现在、我们在470MHz 无线频带上使用 CC1310。 我们希望找到与 CC1310兼容的单个射频收发器。 根据 CC1310的数据表、CC1101与 CC1310兼容。 CC1101是否可以在470MHz 下使用?

如果没有、请推荐支持470MHz 并与 CC1310兼容的射频收发器。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 CC1100E。  

    您是否需要覆盖完整的470MHz - 510MHz 频段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们只需要大约470 MHz、无论它是否可以达到510 MHz 都没关系。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仅需要~470MHz、我建议您使用 CC1120或 CC1200、具体取决于您所需的数据速率。