This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1350STK:睡眠模式工作

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/909055/compiler-cc1350stk-sleep-mode-working

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用的是通过 XDS110 (AB 类微型电缆)供电的 CC1350 Launchpad。 我已加载 pinStandby Simple Link CC13x0 SDK 示例代码。  

我通过在 Vsense 上连接一个100欧姆的电阻器来测量电流、并将电压设置为100mV、这意味着电流为1mA、这在待机模式下太大。

标准持续时间之后、我看不到电流的任何变化、如 DSO 中所示。

在某些示例中、我注意到我应该禁用传感器标签、因为我没有使用任何传感器、我认为传感器没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种硬件、您同时编写的是 STK 和 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 我正在使用 launchpad! 不知道两者都不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 STK 具有传感器、Launchpad 不会对某些传感器进行简化。  

    -为什么为100欧姆? 正常值为1欧姆、以避免因 IR 压降过大而影响测量。

    "跨越 Vsense "是什么意思?Vsense 只连接到电平转换器而不连接到 DUT?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、一开始使用1欧姆电阻、电流读数没有变化、所以决定将其改为100欧姆。

    2、我应该在哪里检查测量结果?

    我按上图所示连接了电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看 LaunchPad 的原理图、看看由什么供电。 最好的方法是移除图中 JTAG 连接器左侧引脚行上的所有跳线。 然后、您可以将电源连接到 launchpad 底部的3V3引脚。 这样、XDS110部分就不会影响结果。