是否有关于如何为 AM335X 图像设置滴管和禁用密码识别的说明?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有关于如何为 AM335X 图像设置滴管和禁用密码识别的说明?
这些并不有用、我已经在网上浏览过所有文档、找不到完整的教程。
示例
生成密钥,
制作公钥
将公钥保存在授权密钥中的 bbb 上的哪个位置? 我发现存在冲突的门店?
如何更改 bbb 上的 dropbear 配置文件?
我是否需要在 bbb 上禁用 ssh? 我这么做了、现在我被锁定了、因为在重新启动后 dropbear 不处于活动状态
是否需要添加代码以在重新引导时启动 dropbear?
如何转换密钥
对 ssh 的命令,我尝试了 dbclient 但不起作用,我尝试了普通 ssh,它说我的密钥格式错误。
如何转换密钥、我尝试使用 dbconvert、它说我的密钥有错误的头文件。
此文档严重缺乏、因此 TI 可提供一些有用的信息。
我需要完整的解决方案。
此致、
Katy
箱、
非常感谢快速回复。 每当我使用 systemctl 为活动的 dropbear 检查 dropbear 状态时、我将返回非活动状态、与启用了 systemctl 的 dropbear 相同、我将始终被禁用。 如果我进入/etc/init.d/dropbear 并编辑该 confige 文件并将 NO_START 更改为 1、则我可以使 systemctl enable dropbear 返回并启用、我只需使用 systemctl start dropbear 即可使 dropbear 激活
但是,只要我重新引导并重新登录,假设我有 ssh 活动 systemctl 是活动的 dropbear 和 systemctl 是启用的 dropbear 总是返回非活动和禁用状态。
此致、
Katy
您好 Katy、
我刚刚在办公桌上运行的另一个平台上查看了它。 令人惊讶的是、如您所述、在 Linux 启动后、dropBear "死了"。 自从我上次使用 dropbear 以来已经有几年了,当时它在工作。 我不知道为什么它现在停止(在 SDK v8.4中)。 在我完成当前任务后、我将在几天内了解为什么它停止。 我会再给你回。 我怀疑 systemd 从/etc/init.d 启动 dropbear,但并未准备好所有依赖项(网络?),因此 dropbear 退出。
请注意、我将只查看它为何在引导时停止。 我没有专业知识来支持如何配置 dropbear。