This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Drop Bear 已安装在 http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/05_03_00_07/exports/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.03.00.07-Linux-x86-Install.bin 映像中、但这不是设置 dropbear 和禁用的文档

Guru**** 650160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1164531/cc1312r-drop-bear-comes-installed-in-the-http-software-dl-ti-com-processor-sdk-linux-esd-am335x-05_03_00_07-exports-ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05-03-00-07-linux-x86-install-bin-image-however-this-is-no-documentation-to

器件型号:CC1312R

是否有关于如何为 AM335X 图像设置滴管和禁用密码识别的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://linux.die.net/man/8/dropbear

    https://openwrt.org/docs/guide-user/base-system/dropbear

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些并不有用、我已经在网上浏览过所有文档、找不到完整的教程。  

    示例

    生成密钥,  

    制作公钥

    将公钥保存在授权密钥中的 bbb 上的哪个位置? 我发现存在冲突的门店?

    如何更改 bbb 上的 dropbear 配置文件?

    我是否需要在 bbb 上禁用 ssh? 我这么做了、现在我被锁定了、因为在重新启动后 dropbear 不处于活动状态

    是否需要添加代码以在重新引导时启动 dropbear?

    如何转换密钥

    对 ssh 的命令,我尝试了 dbclient 但不起作用,我尝试了普通 ssh,它说我的密钥格式错误。

    如何转换密钥、我尝试使用 dbconvert、它说我的密钥有错误的头文件。

    此文档严重缺乏、因此 TI 可提供一些有用的信息。

    我需要完整的解决方案。  

    此致、  

    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katy、

    Dropbear 由开源社区开发。 它封装在仅用于演示目的的处理器 SDK 中。 如果您对 Dropbear 有任何疑问、请向开源社区寻求支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开放源代码社区无法帮助在重新启动后始终禁用 dropbear。 是否可以提供命令以及添加到何处以确保在启动时启用该命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katy、

    如果您使用 Processor SDK、Dropbear 应在 Linux 启动期间自动启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用最新的 Processor SDK 版本进行测试、并使用 SDK 软件包中提供的 SD 卡映像 tisdk-default-image-am335x-evm.wic.xz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 在现场安装了无数次、并且正在迅速发展、这不是一种使用新的 SD 映像刷新所有内容的好解决方案、我需要有关如何设置滴头并确保在启动时启用和激活滴头的说明、每次重新启动时它都处于非活动状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 Processor SDK、dropbear 是否会自动启动? 如果是、您进行了哪些更改、使其不再启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱、  

    非常感谢快速回复。 每当我使用 systemctl 为活动的 dropbear 检查 dropbear 状态时、我将返回非活动状态、与启用了 systemctl 的 dropbear 相同、我将始终被禁用。 如果我进入/etc/init.d/dropbear 并编辑该 confige 文件并将 NO_START 更改为 1、则我可以使 systemctl enable dropbear 返回并启用、我只需使用 systemctl start dropbear 即可使 dropbear 激活

    但是,只要我重新引导并重新登录,假设我有 ssh 活动 systemctl 是活动的 dropbear 和 systemctl 是启用的 dropbear 总是返回非活动和禁用状态。  

    此致、  

    Katy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于处理器 SDK、我没有进行任何更改、因为 dropbear 无法启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katy、

    我刚刚在办公桌上运行的另一个平台上查看了它。 令人惊讶的是、如您所述、在 Linux 启动后、dropBear "死了"。 自从我上次使用 dropbear 以来已经有几年了,当时它在工作。 我不知道为什么它现在停止(在 SDK v8.4中)。 在我完成当前任务后、我将在几天内了解为什么它停止。 我会再给你回。 我怀疑 systemd 从/etc/init.d 启动 dropbear,但并未准备好所有依赖项(网络?),因此 dropbear 退出。

    请注意、我将只查看它为何在引导时停止。 我没有专业知识来支持如何配置 dropbear。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katy、

    我在这方面花了一些时间、但无法弄清为什么在引导 Linux 后 dropbear,service 是'dedad'。 我已向我们的软件开发团队报告了该问题。 希望可以在下一个 SDK 版本中解决该问题。