This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:ADC 范围的预期内容及其与文档的关系

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1165851/cc1352p-what-to-expect-from-the-adc-range-and-how-it-relates-to-documentation

器件型号:CC1352P

我有一个电位器连接到1352的 ADC。  

原始读数的范围为2 (足够接近零?) 到3100。

 

不清楚我应该对该范围有什么期望。 输入为3.3V

 

查看 TI 数据表中的有效位数(swrs192f、第40页)

ENOB 选项包括以下内容:

内部基准、禁用电压调节、
15位模式、200kSamples/s、150Hz 输入音调

这些设置在哪里? 例如、15位模式?

不清楚默认值是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关    ADC 的更多详细信息、请参阅 SWCU185 (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册)的第19.5.2节:www.ti.com/.../swcu185。


    此致、
    Zack