请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 我有一个电位器连接到1352的 ADC。
原始读数的范围为2 (足够接近零?) 到3100。
不清楚我应该对该范围有什么期望。 输入为3.3V
查看 TI 数据表中的有效位数(swrs192f、第40页)
ENOB 选项包括以下内容:
内部基准、禁用电压调节、
15位模式、200kSamples/s、150Hz 输入音调
这些设置在哪里? 例如、15位模式?
不清楚默认值是什么。
谢谢