请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、
以下是客户的请求:
客户在 tirtos_cc13xx_cc26xx_setupwin32_2_21_01_08的 CC1310_LAUNCHXL.c 中找到此类注释:
/*
* ========================================= IO 驱动程序初始化===========================
* 在 main 中、应调用 PIN_init (BoardGpioInitTable)以设置安全
此 板的*设置。
* 当分配引脚然后取消分配时、它将恢复到状态
* 在该表中配置。
*
他感到困惑 的是、在 uartCC26XHWAttrs 结构中将 DIO4设置为串行端口的 TX 引脚、然后在 BoardGpioInitTable 中将 DIO4设置为输入上拉模式、以及在主函数中执行 PIN_init (BoardGpioInitTable)。 然后打开串行端口并发送数据。 数据传输完成后、关闭串行端口。 此时、DIO4是否会自动返回上拉输入模式?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick