This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:有助于在两个 CC1310 LaunchPad 之间设置无线无线电连接

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/770374/cc1310-help-with-setting-wireless-radio-connection-between-two-cc1310-launchpads

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC3100

大家好、

我目前正在使用 CC1310 LaunchPad 来完成我的毕业项目、但我仍在学习该工艺。 我能够执行项目0来测试我的2个 CC1310 Launchpad 之间的低于1GHz 通信。
我将面临一个新的挑战、并想获得一些有关该挑战的提示。 我有一个 CC3100 BoosterPack、该 BoosterPack 应提供 CC1310 Wifi 功能。 我项目的下一步是实现 CC1310 Launchpad 与云服务之间的通信、在我的案例中、我们将使用 AWS (Amazon Web 服务)。 我不知道如何诚实地做到这一点、我想尽可能多地了解我应该如何做到这一点。 非常感谢。

Neil Mustafa。