This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC1310

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/791694/cc1201-cc1310

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

在我最近的设计中、我有2块板-显示和处理使用 CC1310进行射频通信。 现在、我的显示板需要更改为更大的微控制器、我想知道 CC1201是否可以在具有新微控制器的显示板中使用、并且仍然可以通过 CC1310与处理板通信。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这取决于您在 CC1310上使用的功能/调制等。 如果您在 CC1310上运行高速模式的远距离模式、则无法与 CC1201通信。 如果您使用的是50kbps FSK 设置、您可以。

    为什么要更改为 CC1201? 更改为 CC1312是否更好?

    www.ti.com/.../CC1312R

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri、

    我需要具有24位 RGB LCD 接口的微控制器、那么您是否有任何推荐使用的微控制器?

    谢谢、

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、您可以在此处查看:

    www.ti.com/processors/sitara-arm/products

    Siri